diff options
Diffstat (limited to 'arch/h8300/platform/h8s/entry.S')
-rw-r--r-- | arch/h8300/platform/h8s/entry.S | 331 |
1 files changed, 331 insertions, 0 deletions
diff --git a/arch/h8300/platform/h8s/entry.S b/arch/h8300/platform/h8s/entry.S new file mode 100644 index 000000000000..a7a53c84c801 --- /dev/null +++ b/arch/h8300/platform/h8s/entry.S | |||
@@ -0,0 +1,331 @@ | |||
1 | /* -*- mode: asm -*- | ||
2 | * | ||
3 | * linux/arch/h8300/platform/h8s/entry.S | ||
4 | * | ||
5 | * Yoshinori Sato <ysato@users.sourceforge.jp> | ||
6 | * | ||
7 | * fairly heavy changes to fix syscall args and signal processing | ||
8 | * by David McCullough <davidm@snapgear.com> | ||
9 | */ | ||
10 | |||
11 | /* | ||
12 | * entry.S | ||
13 | * include exception/interrupt gateway | ||
14 | * system call entry | ||
15 | */ | ||
16 | |||
17 | #include <linux/sys.h> | ||
18 | #include <linux/config.h> | ||
19 | #include <asm/unistd.h> | ||
20 | #include <asm/setup.h> | ||
21 | #include <asm/segment.h> | ||
22 | #include <asm/linkage.h> | ||
23 | #include <asm/asm-offsets.h> | ||
24 | #include <asm/thread_info.h> | ||
25 | #include <asm/errno.h> | ||
26 | |||
27 | .h8300s | ||
28 | |||
29 | /* CPU context save/restore macros. */ | ||
30 | |||
31 | .macro SAVE_ALL | ||
32 | mov.l er0,@-sp | ||
33 | |||
34 | stc ccr,r0l /* check kernel mode */ | ||
35 | orc #0x10,ccr | ||
36 | btst #4,r0l | ||
37 | bne 5f | ||
38 | |||
39 | mov.l sp,@SYMBOL_NAME(sw_usp) /* user mode */ | ||
40 | mov.l @sp,er0 | ||
41 | mov.l @SYMBOL_NAME(sw_ksp),sp | ||
42 | sub.l #(LRET-LORIG),sp /* allocate LORIG - LRET */ | ||
43 | stm.l er0-er3,@-sp | ||
44 | mov.l @SYMBOL_NAME(sw_usp),er0 | ||
45 | mov.l @(10:16,er0),er1 /* copy the RET addr */ | ||
46 | mov.l er1,@(LRET-LER3:16,sp) | ||
47 | mov.w @(8:16,er0),r1 | ||
48 | mov.w r1,@(LEXR-LER3:16,sp) /* copy EXR */ | ||
49 | |||
50 | mov.w e1,r1 /* e1 highbyte = ccr */ | ||
51 | and #0xef,r1h /* mask mode? flag */ | ||
52 | sub.w r0,r0 | ||
53 | mov.b r1h,r0l | ||
54 | mov.w r0,@(LCCR-LER3:16,sp) /* copy ccr */ | ||
55 | mov.l @(LORIG-LER3:16,sp),er0 | ||
56 | mov.l er0,@(LER0-LER3:16,sp) /* copy ER0 */ | ||
57 | bra 6f | ||
58 | 5: | ||
59 | mov.l @sp,er0 /* kernel mode */ | ||
60 | subs #2,sp /* dummy ccr */ | ||
61 | stm.l er0-er3,@-sp | ||
62 | mov.w @(LRET-LER3:16,sp),r1 /* copy old ccr */ | ||
63 | mov.b r1h,r1l | ||
64 | mov.b #0,r1h | ||
65 | mov.w r1,@(LCCR-LER3:16,sp) | ||
66 | 6: | ||
67 | mov.l er6,@-sp /* syscall arg #6 */ | ||
68 | mov.l er5,@-sp /* syscall arg #5 */ | ||
69 | mov.l er4,@-sp /* syscall arg #4 */ | ||
70 | .endm | ||
71 | |||
72 | .macro RESTORE_ALL | ||
73 | mov.l @sp+,er4 | ||
74 | mov.l @sp+,er5 | ||
75 | mov.l @sp+,er6 | ||
76 | ldm.l @sp+,er2-er3 | ||
77 | mov.w @(LCCR-LER1:16,sp),r0 /* check kernel mode */ | ||
78 | btst #4,r0l | ||
79 | bne 7f | ||
80 | |||
81 | orc #0x80,ccr | ||
82 | mov.l @SYMBOL_NAME(sw_usp),er0 | ||
83 | mov.l @(LER0-LER1:16,sp),er1 /* restore ER0 */ | ||
84 | mov.l er1,@er0 | ||
85 | mov.w @(LEXR-LER1:16,sp),r1 /* restore EXR */ | ||
86 | mov.b r1l,r1h | ||
87 | mov.w r1,@(8:16,er0) | ||
88 | mov.w @(LCCR-LER1:16,sp),r1 /* restore the RET addr */ | ||
89 | mov.b r1l,r1h | ||
90 | mov.b @(LRET+1-LER1:16,sp),r1l | ||
91 | mov.w r1,e1 | ||
92 | mov.w @(LRET+2-LER1:16,sp),r1 | ||
93 | mov.l er1,@(10:16,er0) | ||
94 | |||
95 | mov.l @sp+,er1 | ||
96 | add.l #(LRET-LER1),sp /* remove LORIG - LRET */ | ||
97 | mov.l sp,@SYMBOL_NAME(sw_ksp) | ||
98 | mov.l er0,sp | ||
99 | bra 8f | ||
100 | 7: | ||
101 | mov.l @sp+,er1 | ||
102 | adds #4,sp | ||
103 | adds #2,sp | ||
104 | 8: | ||
105 | mov.l @sp+,er0 | ||
106 | adds #4,sp /* remove the sw created LVEC */ | ||
107 | rte | ||
108 | .endm | ||
109 | |||
110 | .globl SYMBOL_NAME(system_call) | ||
111 | .globl SYMBOL_NAME(ret_from_exception) | ||
112 | .globl SYMBOL_NAME(ret_from_fork) | ||
113 | .globl SYMBOL_NAME(ret_from_interrupt) | ||
114 | .globl SYMBOL_NAME(interrupt_redirect_table) | ||
115 | .globl SYMBOL_NAME(sw_ksp),SYMBOL_NAME(sw_usp) | ||
116 | .globl SYMBOL_NAME(resume) | ||
117 | .globl SYMBOL_NAME(trace_break) | ||
118 | .globl SYMBOL_NAME(interrupt_entry) | ||
119 | |||
120 | INTERRUPTS = 128 | ||
121 | #if defined(CONFIG_ROMKERNEL) | ||
122 | .section .int_redirect,"ax" | ||
123 | SYMBOL_NAME_LABEL(interrupt_redirect_table) | ||
124 | .rept 7 | ||
125 | .long 0 | ||
126 | .endr | ||
127 | jsr @SYMBOL_NAME(interrupt_entry) /* NMI */ | ||
128 | jmp @SYMBOL_NAME(system_call) /* TRAPA #0 (System call) */ | ||
129 | .long 0 | ||
130 | .long 0 | ||
131 | jmp @SYMBOL_NAME(trace_break) /* TRAPA #3 (breakpoint) */ | ||
132 | .rept INTERRUPTS-12 | ||
133 | jsr @SYMBOL_NAME(interrupt_entry) | ||
134 | .endr | ||
135 | #endif | ||
136 | #if defined(CONFIG_RAMKERNEL) | ||
137 | .globl SYMBOL_NAME(interrupt_redirect_table) | ||
138 | .section .bss | ||
139 | SYMBOL_NAME_LABEL(interrupt_redirect_table) | ||
140 | .space 4 | ||
141 | #endif | ||
142 | |||
143 | .section .text | ||
144 | .align 2 | ||
145 | SYMBOL_NAME_LABEL(interrupt_entry) | ||
146 | SAVE_ALL | ||
147 | mov.w @(LCCR,sp),r0 | ||
148 | btst #4,r0l | ||
149 | bne 1f | ||
150 | mov.l @SYMBOL_NAME(sw_usp),er0 | ||
151 | mov.l @(4:16,er0),er0 | ||
152 | bra 2f | ||
153 | 1: | ||
154 | mov.l @(LVEC:16,sp),er0 | ||
155 | 2: | ||
156 | #if defined(CONFIG_ROMKERNEL) | ||
157 | sub.l #SYMBOL_NAME(interrupt_redirect_table),er0 | ||
158 | #endif | ||
159 | #if defined(CONFIG_RAMKERNEL) | ||
160 | mov.l @SYMBOL_NAME(interrupt_redirect_table),er1 | ||
161 | sub.l er1,er0 | ||
162 | #endif | ||
163 | shlr.l #2,er0 | ||
164 | dec.l #1,er0 | ||
165 | mov.l sp,er1 | ||
166 | subs #4,er1 /* adjust ret_pc */ | ||
167 | jsr @SYMBOL_NAME(process_int) | ||
168 | mov.l @SYMBOL_NAME(irq_stat)+CPUSTAT_SOFTIRQ_PENDING,er0 | ||
169 | beq 1f | ||
170 | jsr @SYMBOL_NAME(do_softirq) | ||
171 | 1: | ||
172 | jmp @SYMBOL_NAME(ret_from_exception) | ||
173 | |||
174 | SYMBOL_NAME_LABEL(system_call) | ||
175 | subs #4,sp /* dummy LVEC */ | ||
176 | SAVE_ALL | ||
177 | mov.w @(LCCR:16,sp),r1 | ||
178 | bset #4,r1l | ||
179 | ldc r1l,ccr /* restore ccr */ | ||
180 | mov.l er0,er4 | ||
181 | mov.l #-ENOSYS,er0 | ||
182 | mov.l er0,@(LER0:16,sp) | ||
183 | |||
184 | /* save top of frame */ | ||
185 | mov.l sp,er0 | ||
186 | jsr @SYMBOL_NAME(set_esp0) | ||
187 | cmp.l #NR_syscalls,er4 | ||
188 | bcc SYMBOL_NAME(ret_from_exception):16 | ||
189 | shll.l #2,er4 | ||
190 | mov.l #SYMBOL_NAME(sys_call_table),er0 | ||
191 | add.l er4,er0 | ||
192 | mov.l @er0,er0 | ||
193 | mov.l er0,er4 | ||
194 | beq SYMBOL_NAME(ret_from_exception):16 | ||
195 | mov.l sp,er2 | ||
196 | and.w #0xe000,r2 | ||
197 | mov.b @((TASK_FLAGS+3-(TIF_SYSCALL_TRACE >> 3)):16,er2),r2l | ||
198 | btst #(TIF_SYSCALL_TRACE & 7),r2l | ||
199 | mov.l @(LER1:16,sp),er0 | ||
200 | mov.l @(LER2:16,sp),er1 | ||
201 | mov.l @(LER3:16,sp),er2 | ||
202 | jsr @er4 | ||
203 | mov.l er0,@(LER0:16,sp) /* save the return value */ | ||
204 | #if defined(CONFIG_SYSCALL_PRINT) | ||
205 | jsr @SYMBOL_NAME(syscall_print) | ||
206 | #endif | ||
207 | bra SYMBOL_NAME(ret_from_exception):8 | ||
208 | 1: | ||
209 | jsr SYMBOL_NAME(syscall_trace) | ||
210 | mov.l @(LER1:16,sp),er0 | ||
211 | mov.l @(LER2:16,sp),er1 | ||
212 | mov.l @(LER3:16,sp),er2 | ||
213 | jsr @er4 | ||
214 | mov.l er0,@(LER0:16,sp) /* save the return value */ | ||
215 | jsr @SYMBOL_NAME(syscall_trace) | ||
216 | bra SYMBOL_NAME(ret_from_exception):8 | ||
217 | |||
218 | SYMBOL_NAME_LABEL(ret_from_fork) | ||
219 | mov.l er2,er0 | ||
220 | jsr @SYMBOL_NAME(schedule_tail) | ||
221 | bra SYMBOL_NAME(ret_from_exception):8 | ||
222 | |||
223 | SYMBOL_NAME_LABEL(reschedule) | ||
224 | /* save top of frame */ | ||
225 | mov.l sp,er0 | ||
226 | jsr @SYMBOL_NAME(set_esp0) | ||
227 | jsr @SYMBOL_NAME(schedule) | ||
228 | |||
229 | SYMBOL_NAME_LABEL(ret_from_exception) | ||
230 | #if defined(CONFIG_PREEMPT) | ||
231 | orc #0x80,ccr | ||
232 | #endif | ||
233 | SYMBOL_NAME_LABEL(ret_from_interrupt) | ||
234 | mov.b @(LCCR+1:16,sp),r0l | ||
235 | btst #4,r0l /* check if returning to kernel */ | ||
236 | bne done:8 /* if so, skip resched, signals */ | ||
237 | andc #0x7f,ccr | ||
238 | mov.l sp,er4 | ||
239 | and.w #0xe000,r4 | ||
240 | mov.l @(TI_FLAGS:16,er4),er1 | ||
241 | and.l #_TIF_WORK_MASK,er1 | ||
242 | beq done:8 | ||
243 | 1: | ||
244 | mov.l @(TI_FLAGS:16,er4),er1 | ||
245 | btst #TIF_NEED_RESCHED,r1l | ||
246 | bne SYMBOL_NAME(reschedule):16 | ||
247 | mov.l sp,er0 | ||
248 | subs #4,er0 /* adjust retpc */ | ||
249 | mov.l er2,er1 | ||
250 | jsr @SYMBOL_NAME(do_signal) | ||
251 | #if defined(CONFIG_PREEMPT) | ||
252 | bra done:8 /* userspace thoru */ | ||
253 | 3: | ||
254 | btst #4,r0l | ||
255 | beq done:8 /* userspace thoru */ | ||
256 | 4: | ||
257 | mov.l @(TI_PRE_COUNT:16,er4),er1 | ||
258 | bne done:8 | ||
259 | mov.l @(TI_FLAGS:16,er4),er1 | ||
260 | btst #TIF_NEED_RESCHED,r1l | ||
261 | beq done:8 | ||
262 | mov.b r0l,r0l | ||
263 | bpl done:8 /* interrupt off (exception path?) */ | ||
264 | mov.l #PREEMPT_ACTIVE,er1 | ||
265 | mov.l er1,@(TI_PRE_COUNT:16,er4) | ||
266 | andc #0x7f,ccr | ||
267 | jsr @SYMBOL_NAME(schedule) | ||
268 | sub.l er1,er1 | ||
269 | mov.l er1,@(TI_PRE_COUNT:16,er4) | ||
270 | orc #0x80,ccr | ||
271 | bra 4b:8 | ||
272 | #endif | ||
273 | done: | ||
274 | RESTORE_ALL /* Does RTE */ | ||
275 | |||
276 | SYMBOL_NAME_LABEL(resume) | ||
277 | /* | ||
278 | * er0 = prev | ||
279 | * er1 = next | ||
280 | * return last in er2 | ||
281 | */ | ||
282 | |||
283 | /* save sr */ | ||
284 | sub.w r3,r3 | ||
285 | stc ccr,r3l | ||
286 | stc exr,r3h | ||
287 | mov.w r3,@(THREAD_CCR+2:16,er0) | ||
288 | |||
289 | /* disable interrupts */ | ||
290 | orc #0x80,ccr | ||
291 | mov.l @SYMBOL_NAME(sw_usp),er3 | ||
292 | mov.l er3,@(THREAD_USP:16,er0) | ||
293 | mov.l sp,@(THREAD_KSP:16,er0) | ||
294 | |||
295 | /* Skip address space switching if they are the same. */ | ||
296 | /* FIXME: what did we hack out of here, this does nothing! */ | ||
297 | |||
298 | mov.l @(THREAD_USP:16,er1),er0 | ||
299 | mov.l er0,@SYMBOL_NAME(sw_usp) | ||
300 | mov.l @(THREAD_KSP:16,er1),sp | ||
301 | |||
302 | /* restore status register */ | ||
303 | mov.w @(THREAD_CCR+2:16,er1),r3 | ||
304 | |||
305 | ldc r3l,ccr | ||
306 | ldc r3h,exr | ||
307 | |||
308 | rts | ||
309 | |||
310 | SYMBOL_NAME_LABEL(trace_break) | ||
311 | subs #4,sp /* dummy LVEC */ | ||
312 | SAVE_ALL | ||
313 | sub.l er1,er1 | ||
314 | dec.l #1,er1 | ||
315 | mov.l er1,@(LORIG,sp) | ||
316 | mov.l sp,er0 | ||
317 | jsr @SYMBOL_NAME(set_esp0) | ||
318 | mov.l @SYMBOL_NAME(sw_usp),er0 | ||
319 | mov.l @er0,er1 | ||
320 | subs #2,er1 | ||
321 | mov.l er1,@er0 | ||
322 | and.w #0xff,e1 | ||
323 | mov.l er1,er0 | ||
324 | jsr @SYMBOL_NAME(trace_trap) | ||
325 | jmp @SYMBOL_NAME(ret_from_exception) | ||
326 | |||
327 | .section .bss | ||
328 | SYMBOL_NAME_LABEL(sw_ksp) | ||
329 | .space 4 | ||
330 | SYMBOL_NAME_LABEL(sw_usp) | ||
331 | .space 4 | ||