index 7429e934fde6dbb3091fc548abcfd43bb62fec00..a28c7043f926b429c7a78cc4c8c55ecaa02e57b2 100644 (file)
.port_mode[2] = OMAP_USBHS_PORT_MODE_UNUSED,
};
-int ehci_hcd_init(void)
+int ehci_hcd_init(int index, struct ehci_hccr **hccr, struct ehci_hcor **hcor)
{
- return omap_ehci_hcd_init(&usbhs_bdata);
+ return omap_ehci_hcd_init(&usbhs_bdata, hccr, hcor);
}
-int ehci_hcd_stop(void)
+int ehci_hcd_stop(int index)
{
return omap_ehci_hcd_stop();
}
return 0;
}
+#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
int misc_init_r(void)
{
char *eth_addr;
+ struct tam3517_module_info info;
+ int ret;
dieid_num_r();
if (eth_addr)
return 0;
-#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
- TAM3517_READ_MAC_FROM_EEPROM;
-#endif
+ TAM3517_READ_EEPROM(&info, ret);
+ if (!ret)
+ TAM3517_READ_MAC_FROM_EEPROM(&info);
return 0;
}
+#endif
/*
* Routine: set_muxconf_regs
!defined(CONFIG_SPL_BUILD)
int board_mmc_init(bd_t *bis)
{
- return omap_mmc_init(0, 0, 0);
+ return omap_mmc_init(0, 0, 0, -1, -1);
}
#endif
int spl_start_uboot(void)
{
int val = 0;
- if (!gpio_request(CONFIG_SPL_OS_BOOT_KEY, "U-Boot key")) {
- gpio_direction_input(CONFIG_SPL_OS_BOOT_KEY);
- val = gpio_get_value(CONFIG_SPL_OS_BOOT_KEY);
- gpio_free(CONFIG_SPL_OS_BOOT_KEY);
+ if (!gpio_request(SPL_OS_BOOT_KEY, "U-Boot key")) {
+ gpio_direction_input(SPL_OS_BOOT_KEY);
+ val = gpio_get_value(SPL_OS_BOOT_KEY);
+ gpio_free(SPL_OS_BOOT_KEY);
}
return val;
}