recipes-kernel: Add GLSDK specific kernel tree for omap-a15
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-bsp / u-boot / u-boot / 2011.09git /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 923 0001-am335x_evm-add-option-to-boot-kernel-from-boot-in-ex.patch
-rw-r--r-- 753 0002-am335x_evm-set-bootdelay-to-1.patch
-rw-r--r-- 847 0003-am335x-evm-make-MMC-rootfs-RO-on-boot-so-fsck-works.patch
-rw-r--r-- 854 0004-am335x_evm-switch-to-ext4.patch
-rw-r--r-- 2104 0005-am335x-evm-enable-i2c2-pinmux-for-beaglebone.patch
-rw-r--r-- 2061 0006-ext2load-increase-read-speed.patch
-rw-r--r-- 1197 0007-am335x-evm-fix-ext2load-and-specify-partition-for-bo.patch
-rw-r--r-- 1069 0008-am335x-evm-load-uImage-from-boot-instead-of-VFAT.patch
-rw-r--r-- 65037 0009-ext4fs-ls-load-support.patch
-rw-r--r-- 1678 0010-am335x-switch-to-ext4-mode.patch