u-boot 2011.10rc: fix loading from /boot by adding ext4 support
[glsdk/meta-ti-glsdk.git] / recipes-bsp / u-boot / u-boot / 2011.09git /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 1184 0001-am335x_evm-only-do-in-kernel-dhcp-when-using-NFS-use.patch
-rw-r--r-- 1000 0001-ddr_defs-change-DDR-timings-for-15x15-EVM.patch
-rw-r--r-- 1076 0002-am335x_evm-boot-kernel-from-boot-in-ext2-3-filesyste.patch
-rw-r--r-- 770 0003-am335x_evm-set-bootdelay-to-1.patch
-rw-r--r-- 837 0004-am335x-evm-make-MMC-rootfs-RO-on-boot-so-fsck-works.patch
-rw-r--r-- 1755 0005-am335x-Change-mmc_load_uimage-to-load-at-a-fixed-add.patch
-rw-r--r-- 2775 0006-am335x-evm-Fix-bone-pmic-shut-down-over-USB-power.patch
-rw-r--r-- 833 0007-am335x_evm-switch-to-ext4.patch
-rw-r--r-- 1360 0008-HACK-am335x-evm-turn-d-cache-on-globally-turn-it-off.patch
-rw-r--r-- 2122 0009-am335x-evm-enable-i2c2-pinmux-for-beaglebone.patch
-rw-r--r-- 2061 0011-ext2load-increase-read-speed.patch
-rw-r--r-- 1169 0012-am335x-evm-fix-ext2load-and-specify-partition-for-bo.patch
-rw-r--r-- 1067 0013-am335x-evm-load-uImage-from-boot-instead-of-VFAT.patch
-rw-r--r-- 65037 0014-ext4fs-ls-load-support.patch
-rw-r--r-- 1604 0015-am335x-switch-to-ext4-mode.patch